This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952电流(CC2)值以固定的步长(0.06A)变化

Guru**** 2404275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310320/bq76952-bq76952-current-cc2-value-change-with-a-fixed-step-size-0-06a

器件型号:BQ76952

您好、TI 团队:

我们在从 CC2 (0x3A)读取电流时发现了一些异常。 当我们让电阻负载通过电子负载表时、当前显示的实时值将呈现在一个特定的值附近、并以固定的0.06A 变化跳跃。
示例:实际电流为1A、读数值  在这些值之间变化:0.94/1.00/1.00/1.00/1.12

1.在电阻负载前提下、电流不应该有规律的来回切换现象?
2.每拍以0.06A 为单位进行,0.06是什么特殊意义?
3、我们尝试把实际的带载电流从0.01逐步改为0.06、BMS 回读电流依旧为0和0.06、但跳动频率略有不同、这让我们不确定里面是否有相关的滤波计算;

我们目前的原理图设计如下,使用的采样电阻为125uΩ Ω:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhiwen,

    这可能是失调电压误差、对于该器件的电流测量而言、该误差为1LSB。 数据表中给出的该值的1LSB 为7.6uV。  

    使用125uOhm 检测电阻时、该失调电压误差将显示为7.6uV/125uOhm =~0.061A。 听起来就像您看到的值错误。 此误差是随机的、因此随时间变化的平均值应接近于0。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我已经看到有关 BQ76952的电流测量有两个不同的 LSB。 一个是引用了"技术参考手册"的29.56nV、另一个是封装为7.6uV 的 数据表

    BQ76952的电流测量值是16位还是24位?

    此致、

    Zhiwen。 陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhiwen,

    正如 TRM 中提到的、这是未处理的数据、位于任何增益或偏移之前。 未处理数据的 LSB 为29.56nV。

    CC2将提供已处理的数据、该数据为16位。 CC2的 LSB 为7.6uV。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙