This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219-Q1:芯片应用问题

Guru**** 1853190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS65219-Q1, TPS65219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310998/tps65219-q1-application-issues-of-chip

器件型号:TPS65219-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65219、TPS6521905

我对 TI 的 TPS65219-Q1有一些问题、想要咨询。 该芯片的默认寄存器配置是否可以由原厂修改?

TPS6521905与 TPS6521920WRHBRQ1之间有何差异? 是否可以使用 NVM 对 TPS6521920WRHBRQ1进行编程?  操作请参考此文档 ZHCUB63 TPS65219 NVM 编程指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 该 TPS65219 20瓦 -Q1是一款预编程器件、附带默认寄存器设置、可为具有类似电源/序列要求的 Sitara AM62x-Q1处理器和其他处理器供电。 以下技术参考手册介绍了默认配置: https://www.ti.com/lit/pdf/slvucn8

    该 TPS65219 05 -Q1是用户可编程版本、默认情况下禁用所有电源轨、因此客户可以在执行上电序列之前对 NVM 设置进行编程。 编程指南介绍了重新编程默认 NVM 设置的过程: https://www.ti.com/lit/pdf/slvucm5

    在供应选项方面、如有大批量生产的机会、TI 可以使用自定义 NVM 设置创建新的可订购器件型号。 对于小批量生产机会、 TI 可以 帮助创建 NVM 配置文件、客户负责在其生产线上或通过第三方编程服务对 PMIC 进行编程。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在客户已将芯片本身连接到电路板的电路板上完成输出编程、或者是否必须在连接电路板之前使用 TI 的演示对输出进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用 TPS65219 05 (用户可编程版本)、如果可以接触到 I2C 引脚和外部3.3V 电源、则可以直接在原型板中进行编程。 NVM 编程指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slvucm5)介绍了硬件要求和编程步骤。 下图显示了对 NVM 进行编程所需的外部连接示例。 如有任何问题、请告诉我们。  

    请注意、在 NVM 编程期间(PMIC 电源轨关闭时)、某些处理器/SoC 可能需要将其 I2C 线路与 PMIC 隔离。 对于 AM62、如果用于与 PMIC 通信的 I2C 端口是由失效防护"I2C OD FS IO"实现的 I2C 端口之一、则无需使用 FET 开关进行隔离。

    谢谢。

    布伦达