This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82864A:TPSM82864A

Guru**** 2513635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310160/tpsm82864a-tpsm82864a

器件型号:TPSM82864A

尊敬的:

我有一些关于焊盘图案示例(RDM0023A)的注释

我认为数据表中没有度量值。 对于引脚1、7、12、18、缺少总高度或宽度。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "对不起,我不知道该怎么办。"

    我的第二个注意事项是、数据表中的角焊盘位置并不清晰。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这些图纸上、应显示足够的尺寸以获得所有其他可能的尺寸。  查看 D/S 第29页的封装图吗?   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm82866a.pdf 

    然后、您将焊盘到部件边缘尺寸(如引脚12所示为典型值0.125)添加到焊盘宽度(如引脚18所示为0.45/0.55)。  两个尺寸的8x 显示它们适用于工程图上该尺寸的8个实例、即4个角销的两侧(角销是对称的)。

    这有助于回答您的问题吗?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在看到的是焊盘图案页面、第30页。

    我将我的问题画在所附图片中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在图片中,我交换了高度和 widht。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、焊盘图案页面。  感谢您的澄清。

    引脚2上的0.7尺寸与另外一条线对齐、通过引脚1上焊盘部分的中间。  为此、我们添加该部分焊盘一半的宽度、如引脚18所示。  转角引脚的焊盘与引脚本身一样对称。  您的2个维度为0.825个。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我从开发板中检查光绘文件、并从超级库中检查焊盘图案。

    在这两个文件中、焊盘角的焊盘图案为0.8、而非0.825。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您告诉我。  我将请求对 Ultra Librarian 进行更新。

    克里斯