This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:ADC 精度规格

Guru**** 2387130 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306138/ucd90320-adc-accuracy-spec

器件型号:UCD90320

专家、您好!

我的客户希望了解 UCD90320的精度。 如 E2E 帖子中所示、有一个相关帖子如下所示。 但是我的客户想知道这个回复是否与准确度或解决方案有关? 或者我们的精度与分辨率有关、并且不需要考虑 ATE 规格百分比? 如果 UCD90320能够支持1%的容差、则没有确认的答案。 请帮助确认。 非常感谢!

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207169/ucd90320-adc-accuracy-specification?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucd90320%20adc%20accuracy

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    ADC 精度在数据表中列出。

    外部基准提供比内部基准高得多的精度。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我们将与客户确认是否有任何反馈。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    请帮助查看以下描述。 客户 希望了解1V 最小值/最大值的精度。 怎样的。 根据内部基准、最大 LSB 为+/- 30。 LSB 为3.3/2^12 = 0.8mV。 然后+/- 30 LSB 是+/- 24.17mV。 因此、对于1V 最小值/最大值、 应为0.97583V/1.02417V。

    我们是否可以知道上述描述是否正确? 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann Lien、

    电压 分辨率 在 VOUT_MODE (20h)中定义。   有关更多详细信息、请参阅 UCD90320 PMBus 命令参考中的"VOUT_MODE"(第6.6节、第20页)和"电压参数的数据格式"(第2.1节、第7页)。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    那么、这是否意味着我的方程是错误的? 由于 ADC 是12位的、我们应该将 LSB 用作3.3V/2^12吗?

    或者您能大致告诉我感应1V 输出电压的概率是多少? 非常感谢!

    最好的房间

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann Lien、

    您是对的。 如果在3.3V 时使用内部 ADC 电压基准、精度将为 3.3V/2^12 = 0.80566mV。 因此、对于1V 检测输出电压、误差为1V +/- 0.00080566V。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    但还有另外一个参数是+/- 30LSB、所以误差应该是30*0.80566mV、对吧? 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann Lien、

    不确定您提到的"+-30LSB 参数"来自。  

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第10页

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果您使用内部 VREF、则将有30LSB 和1LSB=3.3/4096。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我的方程是否正确? 需要在每两周一次的会议中讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您的等式与我的等式相同。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    好的、请更正其他帖子回复、因为内容不正确。 谢谢!

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207169/ucd90320-adc-accuracy-specification?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucd90320%20adc%20accuracy

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    该帖子介绍了软件数据转换导致的误差。 两者都会起作用。

    此致

    颐和