This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:运输模式电流详细信息

Guru**** 1827740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ24296
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308134/bq25180-ship-mode-current-details

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件: BQ24296

各位专家、您好!

我们使用的是 BQ25180YBGR。 我想了解 运输模式和空闲条件下的电流消耗、当我持续按下按钮(TS/MR) 10秒时、电流显示为10-30uA、这意味着 IC 进入运输模式是否正确?  

我们还计划将  BQ25180更改为 BQ24296MRGER、因此您能否提供 BQ24296MRGER 运输模式和空闲条件下的电流消耗?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    静态电流为:

    BQ25180

    -关机: 15 nA

    -激活的 BAT 模式: 3 uA

    BQ24296

    空闲:32 uA

    - BATFET 禁用:16 uA

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的价值。

    当我按住按钮(TS/MR) 10秒时、显示的电流为10-30uA、这意味着 IC 进入运输模式正确吗?

    BQ25180 -主动 BAT 模式:3uA 表示处于空闲状态? 什么是运输模式电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主动 BAT 模式用于描述器件通过电池电源运行以保持 SYS 负载的模式。 您可以将其描述为空闲状态、因为这将是应用处于工作模式(而不是低功耗状态)的大部分时间所处的状态。

    该器件在运输模式下的典型流耗约为3.2uA、但在关断模式下将消耗15nA。

    10-30uA,这意味着 IC 进入发运模式是否正确?

    您能说明一下、电池电流为10-30uA 吗? 这似乎比运输模式的预期值稍高。 在此模式下、您可以执行 I2C 事务吗?SYS 电压是多少?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、电池电流为10-30uA。

    我们如何验证运输模式是否已启用?  

    SYS 电压为0伏。

    我们还观察到 、10-30uA 不是恒定的、某些时间变为 100uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    很抱歉耽误你的时间。

    充电电流的波动不是预期的行为、100uA 远远超出了该器件的预期静态电流。 是否有任何负载直接连接到电池? 或者、该 IC 是否可能受到损坏?

    如果您尝试通过 I2C 与器件通信、器件是否确认事务?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳