This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:配置故障响应设置时间

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310443/ucd90160-configure-time-of-fault-response-setting

器件型号:UCD90160

大家好、

  

  我使用 GPI 来配置故障响应。 使用低 GPI 输入忽略故障。  

  如果 GPI 和受监控的功率一起拉至低电平、UCD90160是否会有故障响应? 当 I GPI 达到低阈值后、UCD90160忽略故障前的时间间隔是多少?

  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我不清楚你的问题是否明白。

    如何使用 GPI 来忽略故障?  

    UCD90160不支持 GPI 故障。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    客户通过逻辑控制UCD90160的GPI1引脚的高、低(高电平记录黑盒,低电平不计黑盒)来告诉UCD90160记录黑盒与否,如果下电和控制UCD90160的GPI1被拉低同时进行,这样UCD90160是否会误记黑盒?如果会误记,需要在UCD90160的GPI1被拉低多长时间后再进行下电才会确保不误记黑盒。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您在谈论 UCD90160还是 UCD90160A?

    它们是不同的器件、请确保准确。  

    您是指 GPI 调试函数吗?

    如何使用 GPI 来控制上电/断电?

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

     很抱歉误解。 客户正在使用配置为定序调试引脚的 UCD90160A GPI。

     它们在置位后想要知道的信息。 器件进入调试模式并忽略所有故障需要多长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这需要的时间不超过1ms、但在300-500us 时通常为1ms。

    此致

    颐和