This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:是否可以使用高匝数比 XFMR 输出-10kV?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310541/lm25180-q1-can-i-output--10kv-with-high-turn-ratio-xfmr

器件型号:LM25180-Q1

您好、TI!

我正在设计离子发生器、能否使用具有高匝数比变压器的 PSR 反激式 IC 来创建-10kV 输出?

如果这没有道理、请就该申请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为我们没有用这种器件或任何器件测试过这样的高电压应用。

    变压器可能具有较大的寄生效应、这可能会干扰稳压器的控制。

    您可能需要使用某种倍压器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    您是说在 FSR 反激式输出后添加倍压器吗?

    您能否提供一些参考设计来更详细地描述它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定我们能否提供 有关您的10千伏的详细信息。

    最好搜索可以访问的其他在线资源、

    为您的设计提供一个起点。  则 TI 可帮助您

    选择您可能需要的任何稳压器。

    谢谢