This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:设计审查

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308250/tps25750-design-review

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: DRA821U

您好!

我的客户正在尝试将外部电池连接到 C 型连接器并将其用作电路板的主电源(最大60W)、或者在连接 USB 终端设备后通过 VBUS 提供5V 电源。 为此、他们采用 TPS25750按如下方式对其进行了设计。

问题1: 上述设计连接是否正确? 如果没有、您能否推荐适合实现该功能的产品?

问题2. C 型的 VBUS 和 TPS25750的 VBUS 和 VBUS-IN 是短接的。 芯片是否在灌电流和拉电流方向自动调整开关? 或者是否需要额外的设置?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    Unknown 说:
    q1. 上述设计连接是否正确? 如果没有、您能否推荐适合实现该功能的产品?

    您将需要在电池侧使用另一个 PD 控制器。 如果没有第二个 PD 控制器、第一个 PD 控制器将无法协商高达60W 的电池功率。 它将只能协商2.5W-7.5W、具体取决于是否支持 BC1.2。

    Unknown 说:
    C 型 VBUS 和 TPS25750的 VBUS 和 VBUS-IN 是短型。 芯片是否在灌电流和拉电流方向自动调整开关? 或是否需要额外设置?

    是的、VBUS 和 VBUS-IN 可以在没有额外设置的情况下短接

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    客户计划如下面的方框图所示设计 DRA821U 和 TPS25750、以支持以下功能。

      支持接收功能、可使用外部电池驱动开发板

      2.通过将 PC 或 Linux 设备连接至 USB 端口支持 HS 数据通信。

    问题1: 当按上述方式设计时、支持上述两个功能是否存在问题?

           如果有任何设计错误的器件、请提供有关如何更正它们的详细指导。

    问题2. 他们计划使用下面的"TPS25750_EEPROM"将设置预写入上述 Application_Customization_Tool。 在这种情况下、是否需要通过 DRA821U 上的 I2C 进行任何其他设置?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    。 当按上述方式设计时、支持上述两个功能是否存在问题?

           如果有任何设计错误的器件、请提供有关如何更正它们的详细指导。

    [/报价]

    我看不到任何明显的方框图问题。

    Q2. 他们计划使用下面的"TPS25750_EEPROM"将设置预写入上述 Application_Customization_Tool。 在这种情况下、是否需要通过 DRA821U 上的 I2C 进行任何其他设置?

    需要通过 DRA821U 上的 I2C 进行任何其他设置。

    此致、

    Christian。

    [/quote]