This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:连接 USB 后 REG0D 寄存器恢复为默认值的情况

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25898D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307346/bq25898-case-where-reg0d-register-returns-to-default-after-usb-connection

器件型号:BQ25898

您好!

以下问题假设在连接 USB 且开始充电后始终连接 IC。

1.如果 VBUS_STAT 在充电开始后010→000→010发生变化、那么 REG0D 寄存器是否会恢复默认值? 此时是否需要重新配置 REG0D?

2.如果充电开始并且 VBUS_STAT 始终为010并且 PG_STAT 改变1→0→1、那么 REG0D 寄存器是否会返回默认值? 此时是否需要重新配置 REG0D?

3.除上述情况外,请告诉我在 USB 线缆持续连接时 REG0D 寄存器将会恢复到默认值的情况。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    请查看我的评论如下。  

    首先、请帮助提供充电期间 VBUS_STAT 和 PG_STAT 发生变化时的详细测试条件。 如果有效输入源连接到 VBUS、则这些状态不会发生变化。  

    您的系统可能并非如此、但  VBUS_STAT 和 PG_STAT 何时会发生变化的一个示例是、如果 VBUS 电压降至电池电压以下。 在这种情况下、输入电源不再被视为"良好"。

    如果在 Vbus 电压升回正常电平时降至最小工作阈值以下、BQ25898器件会将其识别为新的适配器插件、并且 REG0D 将复位。  

    您能帮助提供以下信息吗?  

    当 PG_STAT 从1->0->1发生变化时,REG0D 值是否会发生变化?  

    -请帮助提供一个波形,显示 VBUS_STAT 和 PG_STAT 发生变化时的 VBUS 和 VBAT。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett-San、

    感谢您的支持。

    首先,请帮助提供充电期间 VBUS_STAT 和 PG_STAT 发生变化时的详细测试条件。 [/报价]

    ->"提供详细的测试条件"指的是哪些注册信息? 还是电压信息? 如果您能告诉我必要的项目、会有所帮助。

    此外、我还将与客户核实 VBUS 和 VBAT 波形。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    请允许我在下面进一步澄清。  

    哪些寄存器信息"提供详细的测试条件"是指? 还是电压信息? 如果您能告诉我必要的项目,将会有所帮助。

    我的问题是关于电压信息。 具体而言、当客户观察到 VBUS_STAT 和  PG_STAT 从1变为0和0变为1时、可以让客户在一段时间内显示 VBUS、VBAT 和 PG 引脚信号。  

    如果这些器件使用的是 BQ25898D 版本 IC、则没有 PG 引脚、可以从波形中排除该信号。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett-San、

    感谢您的详细解释。 但是、正如我向客户核实的、很难获得波形、因为该查询假设了如何处理 FW。

    您是否知道 REG0D 是否仅根据第一次查询的内容才会恢复默认状态? 您能告诉我是否需要重新配置它吗?

    如果 Vbus 电压在 Vbus 恢复到正常电平时降至最低工作阈值以下,则 BQ25898设备将识别此为新的适配器插件,并将 REG0D 重置。  [/报价]

    让我检查一下我对您回答的理解是否正确。

    当 USB 连接和充电开始后 VBUS_STAT 从010变为000时为・μ A

    →此状态下、如果 VBUS 的电压降至最小工作电压以下且电压升至正常范围、则 REG0D 寄存器返回默认值、并且必须复位。 如果 VBUS 电压未降至最低工作电压以下、REG0D 寄存器不会复位、因此无需复位。

    ・在 USB 连接和充电开始后、PG_STAT 从1变为0至1、而 VBUS_STAT 始终为010。

    此状态下、如果 VBUS 的电压降至最小工作电压以下且电压升至正常范围、则 REG0D 寄存器返回默认值、并且必须复位。  如果 VBUS 电压未降至最低工作电压以下、REG0D 寄存器不会复位、因此无需复位。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    明白了、无需担心。 您的理解是正确的。 只要 VBUS_STAT 从010变为000至010、或 PG_STAT 从1变为0至1、当 VBUS 恢复到适当电平时、REG0D 就会复位为默认值。

    发生这种行为是因为 VBUS 电压上升到正常电平事件被视为插入新的适配器、因此 REG0D 会在上电过程中复位、如数据表的第9.2.3节所述。  

    如果 VBUS 未降至最小工作电压以下、或 Vsleep 阈值、REG0D 寄存器不应更改、无需复位。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett-San、

    感谢您的答复。

    了解 VBUS 最低工作电压 V (VBUS_OP)=3.9V 是否正确? 第9.2.3节列出了规格 V (VBUS_UVLOZ)、V (BAT)+V (SLEEP)和 V (VBUSMIN)、因此我对要参考哪个值感到困惑。

    此外、了解用于检查 VBUS 是否低于(高于)最小工作电压或 V (SLEEP)阈值的寄存器为 VBUS_GD 是否正确?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:  

    请查看我的评论如下。  

    了解 VBUS 最低工作电压为 V (VBUS_OP)=3.9V 是否正确?

    是的、3.9V 是使降压转换器正常工作的 VBUS 最低工作电压。 我还针对以下场景提到了 VSleep 阈值。 电池充满电(VBAT = 4.2V)、VBUS 可能降至 VBAT 以下、但不低于3.9V 工作最低电压。 在这种情况下、PG_STAT 仍从1变为0。  

    此外,了解用于检查 VBUS 是否低于(高于)最小运行电压或 V (SLEEP)阈值的寄存器是 VBUS_ GD 是否正确?

    我建议检查 PG_STAT 或 VBUS_GD 寄存器位、以确定 VBUS 是否处于可接受的电压水平。 两个寄存器位状态传输相同的信息。  

    此致、

    加勒特