This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53:具有欠压保护的器件

Guru**** 2533180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310077/ucc28c53-device-with-under-voltage-protection

器件型号:UCC28C53

大家好、

您能帮忙检查一下我们是否有带欠压保护的器件吗?

我们的 UCC28C5x 仅具有 UVLO。

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能澄清一下您的问题吗? UVLO 存在欠压锁定。 如果 VDD 降至 VDDOFF 阈值以下、器件将停止开关。

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    客户需要具有 UVP (欠压保护)的器件。 不是 UVLO。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否描述 UVP 的预期行为?

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    客户希望输入端具有欠压保护、例如、输入为200V-900V、当输入电压低于100V 时、该器件进入 UVP。

    而不是 VDD UVLO。

    我们是否有此类器件?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    非固有地。 UVLO 用于确保 VDD 具有足够高的电压来正确驱动栅极。 如果他们希望基于输入电压进行更精确的禁用、可以使用这个技巧:

    您可以使用 TPS3711等器件 设置精确的阈值并直接驱动 COMP 引脚。  

    这是您要寻找的功能吗?