This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:电量监测计

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309182/bq27427-fuel-gauge

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

モバイルバッテリーの残量計として、新設計の基板を使用したBQ27427を採用しました。バッテリー充電回路はありません。
デバッグに使用するモバイルバッテリー(リチウムイオンバッテリー μ V)は5V / 1500mA:3.7V / 2600mAです。
今後、実際に使用するモバイルバッテリー(リチウムイオンバッテリー)の容量アップを予定しています。
電池ケースの着脱はしていないので、BIN端子を10kΩに引き下げました。器
GPOUT端子は未使用のまま、μ A 10kΩ(3.3V)までプルアップしました。
VDD端子からの電力は回路側では使用されません。
同一基板に実装したマイコンを用いて、I5C (1.5V)通信で約2秒周期でBQ27427からデータ(テクニカルリファレンスマニュアルの表2 -3、表3 -5)を取得しました。
デバッグ中なので、マイコンはBQ2とのI27427C通信とPCとのシリアル通信のみの状態でした。バッテリー駆動時間は約40分でした。
スリープモードへの移行はまだ行われていません。
BQ27427の設定は初期値のままです。
その結果、BQ27427からのStateOfCharge ()はモバイルバッテリーがなくなるまで99 %でした。
BQ27427からの電圧(は約4800mVでした。)
温度()は約20°Cから約32°Cでした。
AverageCurrent ()は、デバッグ中に約400mAに設定されました。実際、減少すると予想されます。
BAT_ DETフラグは必ずしも「1」ではありませんでした。μ s
DSGフラグは「1」になりません。μ A
ITPOR フラグが 0 になることはほとんどありません。
软 RESETサブコマンドを実行した後、状況に変化は見られませんでした。

<質問>
1.部品選定に間違いはありませんか
テクニカルリファレンスマニュアルの図2.1に示すように、NORMALモードで動作しているかどうかを確認する方法を教えてください。μ A
3. FLAGSは7種類ありました。ここまで変わるのかな?FLAGSにはFFFFもありました。
4. SOC値が変わらないのは設定値だと思います。どのような設定をすればよいですか?
(現在、ドキュメント「学習サイクルの成功」を読んでいます μ A)

良い答えを待っています。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定是否完全理解您的问题、但我注意到了可能会导致问题的一点是、您在调试中使用了5V 电池。 建议将此电量监测计用于电压为4.2V、4.35V 和4.4V 的电池。 这可能就是您看到 SOC 即使电池电量完全耗尽也保持在99%左右的原因。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰尼

    感谢您联系我。 由于 BQ27427的最大输入电压为6V、我认为它可用于5V 的移动电池。
    考虑到可用性、我想使用5V (移动电池:锂离子)电池。
    此时尚未确定容量。
    如果无法使用 BQ27427、您是否可以建议更换?
    无需充电电路。

    另请说明为何无法使用 BQ27427。

    我正在等待一个很好的答案。

    佐竹市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    BAT 引脚的绝对最大电压为6V。 这不是器件工作的最大电压、但这是引脚在对电量监测计造成永久损坏之前可以看到的最大电压。 请参阅取自 BQ27427数据表的下图。  

    使用 BQ27427电池监测计时、建议使用数据表中列出的三种电压(4.2V、4.35V 或4.4V)之一的电池、以实现更准确的监测。 如果这对您的应用不起作用、则另一个要查看的测量仪表是 BQ28Z610。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    連絡ありがとう。また、BQ28Z610の提案ありがとうございます。
    外付け部品を少なくしたいので、抵抗内蔵の部品を推奨してください。