This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:可订购器件型号

Guru**** 2511975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310284/tps35-q1-orderable-part-numbers

器件型号:TPS35-Q1

您好!

哪些器件型号可用且可以订购? 根据数据表、仅发布了两个器件型号:

  • TPS35AA38AGADDFRQ1
  • TPS35CA43DACDDFRQ1

如果我们选择特定类型、能否确保该器件在未来几年内可供订购?

是否有完整的电压阈值选择表。 数据表仅包括前两个值和后两个值:

谢谢 Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看来、数字递增1意味着电压递增50mV。 您能确认这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    器件的电压阈值计算公式如下。

    有关可用型号的查询、我将请我们的营销和系统工程师通过电子邮件与您联系、以便进一步讨论此问题。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清 OPN 确定。 请就可用引脚事宜与我联系。

    安德烈亚斯