This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3431-Q1:二极管选择

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309163/lm3431-q1-the-diode-selection

器件型号:LM3431-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3431

高 SR

我们在汽车电子后视镜中使用了 LM3431。 按照 TI 提供的参考电路、我们注意到了两个组件(如下图所示)。

我们需要用汽车级元件替换它们。  D2~D5 (CMPD3003C) 和 D6~D9 CMPD1001A  (CMPD1001A)

您能提供我们应该注意的参数吗?

例如反向电压(VR)和正向电流(IF)?……

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请给我们一些时间、我们稍后会回来与您联系。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CFB 和 SC 二极管的额定电压必须至少为100 µA、并且 CFB 二极管的反向电压额定值应高于 VOUT。 考虑到这些要求、最好使用尽可能小的外壳尺寸、以最大程度地减小二极管电容、这种电容会减慢 LED 电流上升和下降时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 SR

    好的、我明白了。 应用手册中提到 Vf = 1V (如果= 200mA)。 我需要使用相同的值,还是可以使用较小的 Vf (例如,如果= 200mA,则 Vf = 0.6V), 肖特基势垒二极管?

     谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。