This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:Excel 计算器的多个问题

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304488/tps25983-multiple-problems-with-excel-calculator

器件型号:TPS25983

您好、TI!

我发现此器件的 Excel 计算器有两个问题。  是否有发布更新和更正版本的计划?

第一种是 RILIM 的电流限制计算。  使 Imax == 18.0得出的建议值为67.94Ohm、但计算器为实际值选择了124 Ohm、不允许我乘载。  它抱怨 G40中的值、这是一个空白单元格。

   

第二个问题是 VIN 阈值图。  这些值都完全没有意义。  不是什么大不了的,但我想它会很容易修复.

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我将检查它。 您能否共享更新后的 Excel 工作表。 这将有助于 重现 问题。

    感谢您、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush,

    来吧!

    谢谢!

    Bene2e.ti.com/.../TPS25983_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_v1.2.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我解决了问题。 我会更正此问题并为您提供更新的设计计算器。 我希望这不会停止任何其他工作流程。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush,

    现在,这不是世界的尽头。  我手动完成了工作表中存在问题的计算。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush,

    当然可以。  您能否提供更新计算器的时间范围的任何估计?  在该产品用于制造之前、最好使用 TI 工具确认我的所有计算结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我将尝试在下周前更正并发布该计算器。 如果不能纠正、仍然可以验证您的最终原理图。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benajmin:

    e2e.ti.com/.../TPS25983_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_v1.3.xlsm

    PFA 更新的文件。 我会在一段时间内在网上更新此内容。 请将其用于您的设计目的。

    如有任何其他问题、请在此处回答、如无、请单击已解决、

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也感谢您通知我们这个问题。