This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:能##39;无法在寒冷环境中应对重负载!

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1, LM5013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311380/lm5013-q1-can-t-cope-with-heavy-load-in-cold-environment

器件型号:LM5013-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5013

大家好、我在电源板上使用 LM5013-Q1、其标称输入电压为+28V、标称输出设置为+12.5V/3.5A。

实际上、输出电压更像是+12.8V、但对输入电压的变化非常敏感。 我们的问题是在人工气候室中测试时发现的

(这是它应该管理的)温度变化、并且输出负载大约为2 - 2.5安。 然后降低输出电压、就像向下峰值一样、一直下降到+7V 左右!

这会导致由 LM5013馈送的 CPU 板重新启动。

之后、我们仅测试了电源板、连接到200W 功率电阻器、以将输出电流设置为2.2A。

然后我们在板上喷洒"冷冻喷雾"来找到问题。 在喷洒稳压器时、输出电压立即下降到7 - 8V。 它非常敏感!

您可以查看上面的电源板原理图。 稳压器左侧的器件主要是最大限度地降低 EMC 并使电路板耐受+100V 电压。

还有谁遇到过这些问题? 有什么想法、比如我们要做些什么来解决问题?

B.R.

L·斯文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我们现在将 LM5013-Q1替换为同一批次中的另一个相同型号。 然后当喷洒冷冻喷雾时,输出几乎没有改变!

    是否只有这个单独的芯片会出现寒冷环境和重负载问题? 这似乎至少是有希望的。 现在、我们已经将电路板和负载(两个功率电阻器产生大约2.5A 的负载)置于温度室中、并将其设置为-45度以测试限制。 将随后进行另一个更新...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用新的 LM5013-Q1替换后、完全相同、一切似乎都正常! 在 PCB 上没有任何其他变化。 只有旧的那一个肯定有一些问题。 在+55C 下测试时可以正常、但在+40C 下出现了严重故障。 凭借这款新型芯片、即使在-45C 下进行测试也不会出现任何问题!

    嗯、看起来毕竟没有问题。 只是故障芯片。  :-)