This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:请推荐使用太阳能电池板能源的1A 充电电流设计

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25798, BQ24650, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311021/bq25798-please-recommend-1a-charging-current-design-with-solar-panel-energy-source

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ24650BQ24210、BQ25570

尊敬的 TI 专家:

我正在寻找一款

  • 电源管理 IC 输出电流量级为1A。
  • 能源为太阳能电池板。
  • 请推荐一个参考设计。
  • 我还希望这是一款独立的 IC、无需单独的 MCU 即可运行整个电路。

我找到的 BQ25798与我的要求非常接近、但我找不到它的太阳能电池板能源参考设计。

此致,

提米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timmy、

    BQ25798需要主机处理器和软件来激活 MPPT 功能。

    对于独立电池、我推荐使用 BQ24650、或者如果电池板 VOC~=5V-6V 并且电池为1S 锂离子电池、BQ24210是一个不错的选择。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    谢谢你。

    BQ24650和 BQ24210声音良好!  它们是否也支持在相关的锂电池充满电后为超级电容器充电?

    您能否提供经官方测试的参考设计?

    实际上、我有一个完全正常工作的 BQ25570电路。  但是、它仅输出 最大100mA 电流、这对于手机、通信等日常电器而言是不够的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我没有参考设计、但每个数据表中都有测量数据、并且有适用于两个器件的 EVM。

    此致、

    杰夫