This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:低电平触发2LVL

Guru**** 2796935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310789/bq2962-trigger-2lvl-in-low-voltage

器件型号:BQ2962

大家好、

我们的客户发现、 2个电池组、2LVL 将在低电压下触发、您可以帮助检查原理图吗? 谢谢!

进程复制过程:
1.测量第二个 IC 检测到的电压,该电压与 Gauge IC 一致。
2.给电池充电,看看电池的电压是多少,电池会触发 PF 2LVL。

~A 电压:4059 μ A 4066mV;4389mV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    我不知道2LVL 是什么? 我建议查看输出电压是多少。  

    BQ2962是过压保护器、因此低电压不会触发故障。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    2LVL 是二级过压保护。 您能帮助检查原理图是否有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    原理图看起来没有问题。 输出电压是否触发?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙