This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:化学物质 ID

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310830/bq40z50-r2-chem-id

器件型号:BQ40Z50-R2

大家好、团队

当我将化学 ID 导入到电量监测计(BQ40Z50-R2)时、固件版本为1.06时、ID5797在表中是可选的、但当我将 bq40z50-R2的固件版本升级到2.11时、ID5797不会显示在表中;

你会告诉我发生了什么情况吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lion:

    您能看到选中该复选框是否可以修复它吗?


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    感谢您快速回答。

    为了支持涡轮模式2、化学 ID 应满足哪些条件或关键点? 请详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lion:

    在笔记本电脑中通常使用 Turbo 模式。 此功能在中进行了说明。  6.8涡轮模式2.0 TRM。  

    我无法详细介绍我们如何描述 Chemids。 某些电池具有涡轮模式2.0功能。  

    简短答案是、如果您的应用需要涡轮模式2、则不应选中该框、因为 ChemID 不支持此功能。

    此致、
    何塞·库索