This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQSTUDIO 在器件上无法检测和运行

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311387/bq40z50-r2-bqstudio-wont-detect-and-run-on-device

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我刚刚安装了最新版本的 BQstudio、当我尝试与 bq40z50-R2器件通信时、它无法加载。

它可以识别设备、但在最新版本中没有必要的文件。

请参阅随附的图像

 

我强调了我认为是问题所在的那一部分。 器件版本必须为1.05、但最新 版本的 BQstudio 为2.06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了旧版本的其他监测计的问题。 某些库文件必须不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    这表明您在配置文件夹中缺少目标文件(BQZ)。 目标文件 位于 以下目录中:" C:\ti\BatteryManagementStudio\config "

    看起来450_1_05 BQZ 文件已停产。 在这种情况下、我们建议通过强制自动检测来打开 BQStudio。 例如、单击 Gauge、然后选择一个包含您要升级的固件的目标文件。 您可以将固件升级到最新版本、此版本可在 产品页面。  

    有关如何使用 BQStudio 升级固件版本的更多详细信息,请参阅" 3.5固件屏幕 "在 用户指南。  

    此致、
    何塞·库索