This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:外部稳压器问题

Guru**** 2505855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310495/ref200-external-regulator-issues

器件型号:REF200

大家好、

我的客户遇到了以下有关 REF200AU 电流源的问题。 让我知道你的想法!

"我们正在使用 REF200AU 电流源、但为其供电的稳压器存在一些问题。 在某些情况下、稳压器会损坏。

详情如下。

该规格显示了跨电流源的二极管、用于提供反向电压保护。 产生的中断。

我们遇到的问题是、在下面突出显示的节点上施加12V 电压的情况。 这将反向驱动电源5V_A、在短路时电源关闭。 这会导致稳压器损坏。 该稳压器是由另一家公司生产的线性稳压器。  

我正在考虑移除二极管、以便电流不会返回到稳压器并使其损坏。  我要问的问题是、输入电压为0伏而输出电压为12伏时、电流源是否会损坏?  

如果我们重新布局电路板、我们应该使用选项 B 并将二极管串联? 从而不允许电流返回到稳压器、是否正确?  但是、电流源输出上的12伏电压是否仍然是电流源的问题?

在正常运行时、到电流源的输入为4.5V、而与二极管串联、输入电压应为3.5V 或更高。 我认为我们不符合电流源的输入规格是否正确?

 "

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    输入和输出之间的最大负电压电势为-6V、因此-12V 的电势将损坏器件。 解决方案可能是采用包含并联和串联二极管的新布局。 这将在保持电压柔量的同时保护稳压器和电流源。

    谢谢。

    沃尔特