This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97395Q4M:SKIP 引脚的三态电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD97395Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308469/csd97395q4m-tristate-voltage-of-skip-pin

器件型号:CSD97395Q4M

您好!

我在使用 CSD97395Q4M 时遇到一些问题。 在该规格中、表明 SKIP 引脚上的 tri 状态(高阻抗)将使其进入低功耗模式、并且 tri 状态电压在5V 电源下为1.3V 至2V。 但是、当我在 MCU 上使用3.3V 引脚驱动它时、它仍处于低功耗模式、我使用万用表确认该引脚确实是3.3V。 当我将该引脚短接至5V 时、它会正确开启。 我读取的规格有误、使用的器件有误、还是规格有误?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否检查 PWM 引脚上的行为? 这个引脚上的电压是多少?

    如果您还有其他问题、请告诉我、  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 引脚上的电压也为0 - 3.3V (10%占空比、来自同一 MCU)。 将 SKIP#拉至低电平时、器件在二极管仿真/DCM 模式下可以正常工作。 不过、当我仅在 PWM 引脚仍在切换时将 skip#更改为高电平(3.3V)、器件会进入睡眠/低功耗模式。 当我将 SKIP#引脚焊接到5V 时、它在强制 CCM 模式下工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白您所指的-仅当您将 SKIP#驱动至5V 时、才能获得所需的操作。 我正在处理此问题、下周早些时候将与您联系。  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否测量消耗了多少静态电流?

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚