This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:效率

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309951/lm5013-efficiency

器件型号:LM5013

你好  

我将使用 LM 设计这个降压转换器。 输入源= 37-57V、通常为52-53V。 输出= 12V、2A 负载。  

开关频率为:262 KHz aprrox

PCB 布局:(我尽可能遵循 EVM 模块规则)  

问题:  
有哪些提高效率以便进入90%的领域的建议? 有任何组件可供尝试?  
目前效率为80-86%、具体取决于负载。  
在2A 电流下、二极管、IC 或电感器都不会变热。 是30-35度。  
33uH 电感器具有6A SAT。 电流。  

输出端 C23上的100uF 是否正常?

本参考设计已通过数据表、EVM 模块、阅读论坛和使用设计工具选择其他值。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路中的所有功率损耗都会转化为热量。 器件不是很热、因此我不认为效率很低。 如何测量 Vin、Iin、Vout 和 Iout?  

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  
    电感器处于30-40度(22环境)、因此不是很冷、但根本不是很热。  
    电流由 Fluke 89在保险丝上测量、输入 VDD 和 GND 上的电压。 输出/负载也是如此。  
    昨天我得出结论、最大88%的效率是我的最佳情况、1A、12V 输出
    创建这个线程的原因是以某种方式,更接近 预期的效率+90%,在48-52Vin 场景。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是查找效率不够高的原因的一些步骤。

    1.您能否测量 SW 引脚的波形、看看转换器工作是否稳定?

    2.您是否在 C15的两个端子上测量 Vin、 C20的两个端子上测量 Vout?

    3.您的电感器 L9的 DCR 是什么?

    谢谢。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我稍后将执行此操作。  
    1:在恒定开关频率下、我的预期是什么? 有点过冲/振铃?
    2:是的。  
    3:64.4mR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该是一个恒定的开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图是具有轻负载(400mA)的开关引脚。  

    负载稍重(我目前进行了效率测量)时如下所示:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    转换器工作正常。 您可以尝试找到一个更低的 Vdrop 二极管。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试一下。