This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210-Q1:IBB 电流限制计算

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307284/tps629210-q1-ibb-current-limit-calculation

器件型号:TPS629210-Q1

尊敬的支持团队:
这是关于 SLVAFC5等式(7)的问题。

https://www.ti.com/lit/an/slvafc5/slvafc5.pdf

向 IL (max)施加1.3A 的"低侧 FET 电流限制"。
不是对电感器峰值电流施加1.5A 的"高侧 FET 电流限制"?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    问得好。 应为低侧 FET 电流限制。

    如果 IL (max)超过低侧 FET 电流限值但未超过高侧 FET 电流限值、该器件不会立即进行自我保护。 但是、当高侧 FET 关断且低侧 FET 导通时、高侧 FET 不会导通、直到电感器电流降至低侧 FET 电流限值以下、这会通过此保护行为影响占空比和输出电压。 在这里使用低侧 FET 电流限制只是为了确保占空比和输出电压不会受到 IBB 应用下器件的任何保护影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、
    感谢您的大力支持。

    请告知我"低侧 FET 电流限制"的计算情况。
    根据计算方法、是基于峰值电流而不是基于谷值电流进行确定?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

      当电感器电流高于限值时、会触发"低侧 FET 电流限制"。 低侧 FET 将保持导通以减小电感器电流、直到达到低于波形 FYR 的限值。 因此它确实是谷值电流。 当触发此事件时、输出电压通常会由于关断时间延长而降低。

    但是、此 IBB 计算的目的是确保峰值电感器电流不会超过 "低侧 FET 电流限制"值、以便不会触发任何保护、并且器件可以在正确的输出电压下实现良好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、
    感谢您的答复。

    我理解了以下内容。

    电流限值由电感器谷值电流检测。
    但是、为了在计算中提供一些裕度、使用了电感器峰值电流。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    是的、您能够理解这一点。