This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:应用程序自定义工具不会生成一致的二进制文件(错误)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309801/tps25750-application-customization-tool-doesn-t-generate-consistent-binary-bug

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队:

拉我的头发后,一些奇怪的 bug (例如: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294435/tps25750-source-mode-gpio-direct-access/4913389#4913389)

我注意到 GUI TPS25750 Application Customization Tool 7.0.4.7存在一些奇怪的行为(我确保再次下载所有内容、以确保为最新版本)。

如果我在问题1上从默认 EVM 选项设置我的配置(不选择其他选项)、或者如果我在再次选择 Source/SinkTPS25750D/BQ (EVM 配置)之前选择其他选项、则生成的全闪存二进制文件会有很大不同(有时非常大)。

如果最后选择的配置是相同的,它不应该生成相同的二进制文件吗? 哪一个是好的?

您可能应该对其进行研究。 我认为我上面链接的线程是因为这个原因、我在选择了纯受电方配置后选择了源/受电方配置、并且一些纯受电方配置保持不变、因此我的 TPS 无法切换到供电方。

下面是一些测试配置和二进制我做了比较:

e2e.ti.com/.../source_5F00_sink.rar

如果您需要更多信息、请随时与我联系。

谢谢。此致、

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的反馈、让我在最后深入探讨这一点。 如果是这种情况、它看起来确实是一个错误。

    选择初始工程配置时、工程配置可能是"良好的配置"。 生成新项目时、最安全的选项是重新加载页面。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回答、这大致就是我得出的结论、从全新的配置直至我们想要的、它具有最佳结果并且正常工作。

    我们正在缓慢地推进我们的项目、但我希望我们能尽快实现完全正常工作的配置。

    我们与 TI 芯片经常合作、并且经常需要支持、有时需要帮助排除故障、有时只是为了咨询我们正在寻找的具体功能。 不是每次都在这里打开一个线程,我们是否有一个联系人,像一个 FAE ,可以帮助我们更直接?

    您可以根据需要关闭此线程、现在您已意识到它、或者将其保持打开状态以跟踪问题。

    祝大家今天过得愉快、

    谢谢。此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我感谢您的反馈。 我们目前正在努力在今年某个时候更新 GUI、希望这能够解决我们一直看到的此 GUI 的一些问题。 我与团队中的一位成员交谈过、这个问题之前已经出现过、应该已经在新版本中解决了。

    是否有一个我们可以拥有的联系人,像一个 FAE,可以更直接地帮助我们?

    我们将联系当地销售团队、看看他们是否可以与您取得联系。

    谢谢。此致、

    克里斯