This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:GPCCHEM 报告查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309643/gpcchem-gpcchem-report-query

器件型号:GPCCHEM

您好、TI 团队、

我们使用了 BQ27530电量监测计和 BQ Studio 应用来生成充电、放电和弛豫日志、并在 GPCCHEM 工具中上传了相同的内容以获取化学物质 ID。

作为参考附加了报告、最匹配的 CHEMID 偏差为3.32%。 是否可以使用该 CHEMID 或者我们是否需要为我们的电池生成新的 CHEMID?

此致、

迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随函附上 GPCCHEM 报告

    e2e.ti.com/.../STS3_5F00_05_5F00_JAN_5F00_2024_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mythili:  

    此误差是否可接受、这取决于您和您的特定应用。 如果此错误被视为您的应用可以接受、则我不会看到使用该工具生成的 ChemID 有问题。 如果您要重新查看 GPCCHEM 工具的日志并重新运行该工具、则 DOD 错误可能会下降到3%以下。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您的回复

    再问一个问题、获取我们现有日志的匹配 CHEMID 的步骤可能是什么

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mythili:  

    我不确定我是否能完全理解您的问题、您是否在问如何为您的电池获取定制的 ChemID?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、获取新 CHEMID 的过程是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mythili:  

    要获得定制的 ChemID、您必须联系您当地的 FAE。  

    此致、  

    Jonny.