This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818:VRSENSE 范围和电流放大器同相输入

Guru**** 2815475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310464/ucc3818-vrsense-range-and-current-amplifier-noninverting-input

器件型号:UCC3818

SLUS395K 的应用手册中提到 选择 VRSENSE 可提供1.25V 的动态工作范围、那么高于或低于该值的不利因素是什么、例如变为14V 或0.05V?

为什么需要在引脚4和接地之间使用电阻器? 只能接地吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marzieh:  

    VRSENSE 是电流检测电阻器 Rsense (数据表图9中的 R14)上产生的电压。  该电阻器中的电流与电感器中的电流相同、因此它在全功率和低输入线路下具有较高的值。 流经 Rsense 的 RMS 电流会产生电阻式功率损耗。  

    如果选择 Rsense 值来提供高 VRSENSE 值(远大于1.25V)、则 Rsense 中的损耗将很大。  对于大多数 PFC 应用而言、这是不可接受的。
    如果选择 Rsense 值来提供 较低的 VRSENSE 值(远小于1.25V)、则 Rsense 中的损耗将很 小、但电流放大器(CA)的信号电平将非常小、并且会因偏移和噪声而失真。 输入电流失真将很高。  

    作为一个粗略的"经验法则"、大约1~1.25V 的 VRSENSE 电平会导致 CA 合理的高信号电平和合理的低功率损耗。  

    对于另一个问题、CA 具有来自两个输入的失调电流(这在运算放大器中很常见)。  同相输入端(CAI 引脚4)的失调电流与 反相输入端(在 Mout 引脚5处)的失调电流大致相同。  在运算放大器设计中、通常做法是在(+)输入端插入与(-)输入端相同的阻抗、从而最大限度地减小输入偏置电流对信号的影响。  

    当 R10与 R9匹配(在图9中)时、CA 输入偏置电流的影响会最小化(如果没有完全抵消)。   
    可以将引脚4直接连接到 GND、但之后在(-)输入和(+)输入之间的 R9上会产生失调电压、这将增大 THDi。

    此致、
    乌尔里希