This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS25974ARPWR

Guru**** 2815135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305448/tps2597-tps25974arpwr

器件型号:TPS2597

该数据表中使用了哪种类型/尺寸的过孔布局示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    我会在星期五结束前回复您。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luc:

    抱歉耽误您的时间。 我们的 EVM 中用于热性能和更好接触的过孔的孔尺寸为6mil (0.152mm)

    圣诞快乐,新年快乐!

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、0.150mm 真的很小。

    我不确定是否可以在没有 DFM 问题的情况下实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    我只想澄清一下、过孔尺寸为6/12mil (内径和外径)、我想我忘了提及外径尺寸。 我希望它不会造成任何混淆。

    我对实现这一目标的确切流程不是很了解。 我认为6/16尺寸是可能的。 也许您可以在 DRC 中检查它。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜是6/12mil、最大值为12mil、因为元件下方的焊盘约为。 12密耳。

    我认为已经完成了6密耳的尺寸。

    我会咨询我的 PCB 制造车间、了解他们是否可以实现该目标

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luc、

    您还可以从数据表中获取确切的焊盘信息。 我将附加一些屏幕截图。  

    此致、

    阿鲁什