This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5520:电流控制帮助

Guru**** 2514415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310829/lp5520-current-control-help

器件型号:LP5520

您好!  

我们目前正在对 LP5520进行编程、但我们正在努力达到每通道60mA 的最大电流、因此无法达到 合适的 RGB 亮度来产生明亮的白光。

在手动模式下、R/G/B 电流控制寄存器似乎根本不改变光输出。   

 ~、我们尝试在自动模式下更改 EEPROM 中的默认值、但此操作可能只能达到每通道 μ V 40mA。 当我们尝试将 EEPROM 更改为每通道60mA 时、驱动程序损坏且不可恢复。  

为了检查 LED 硬件设置、我们尝试手动将电流(180mA (3 x 60mA))泵入共阳极、LED 明亮得多。 我们认为这与 LP5520驱动器的编程有关。

我们使用8V 升压电压。  

任何关于这方面的帮助都很棒!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Genevieve,

    您愿意告诉我您的电子邮件地址吗? 我会向您发送一份 LP5520编程指南。 我想、如果您遵循该指南、您就可以获得所需的输出电流。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:  

    谢谢、 请发送电子邮件至 sp13gp@leeds.ac.uk。 

    吉尼韦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Genevieve,

    请检查您的邮箱、我已将其发送给您。

    BR、Jared