This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:背对背运行?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309527/lmg3422r030-back-to-back-operation

器件型号:LMG3422R030

我正在使用 T-NPC 类型的 Vienna 整流器。 我想用一对 LMG3422R030 、并按下图所示方式背靠背连接其源、3个相位中每一个都使用一对。  我计划从同一源驱动任何给定对的栅极信号(LMG3422R030模块的"IN"引脚)。 这意味着给定对中的两个 GaNFET 将始终同时导通或关断、而不会有意进行第三象限导通。

这样做会有什么问题吗? 我能想到的唯一一件事是在导通/关断期间可能发生的一些次要的第三象限操作、但如果我读的是数据表中的延迟时间、最多可达20ns 左右。 我认为这应该是可以的、但我希望确保我在提交之前没有错过任何东西。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    这看起来是背对背 GaN FET 的良好实施。

    使用相同的 IN 信号驱动它们时、请记住 GaN FET 的接地基准上的 IN 引脚是它们自己的源、因此使用它们连接的源和源可以使用单个数字隔离器。

    此致!
    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢您发送编修。