This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:频率计算

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310413/ucc28c43-frequency-calculation

器件型号:UCC28C43

大家好、

客户想要计算开关频率。 您是否有任何计算方法可以帮助您? 由于客户使用了6.8nF 电容器和2k 电阻器、图 7-1在计算频率方面几乎没有帮助。 您能帮助提供这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RT/CT 引脚的最大电容为4.7nF。 因此、6.8nF 不在该范围内、无法使用。  

    此外、您还需要查看图7-1、以从该图中获取频率以及相关的 RT 和 CT 值。 您可以使用内插、但无法使用外插。

    该器件上没有用于 Fsw 计算的公式。