This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550-Q1:静态电流额定值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311062/ucc21550-q1-quiescent-current-rating

器件型号:UCC21550-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21551

您好!

我将这款栅极驱动器用于某个应用、并且要设计需要静态电流额定值的电源。 我在此栅极驱动器的数据表中看到了 VDD 静态电流额定值、您能为 VEE 提供相同的电流吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankari:

    栅极驱动器电源电流在很大程度上取决于开关频率和电容器负载。 此外、它还具有空载漏电流。

    电流流入 VDD 并从 VSS 流出。

    对于 UCC21551的一个通道、负载电流为 Qg * f_SW* alpha、其中 Qg 是给定电压下的栅极电荷、f_SW 是周期频率、α 是开关在平均开关周期内导通和关断的概率。

    以下表格显示了典型空载漏电流与电源电压的关系:

    5VCCI  2.47mA

    12VDD  1.083mA

    18VDD  1.13mA

    25VDD  1.25mA

    此致、

    肖恩