This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:是否可以使用 SSR 或通过其他方式来提高稳压精度?

Guru**** 2506585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM25017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309884/lm25184-is-ssr-possible-or-other-ways-to-improve-regulation-accuracy

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他器件: LM25017

数据表指出精度为1.5%。

我相信对于~ 4V 的输出、容差大约为60mV。  

我需要将精度翻倍或更高。 怎么了?

此外、运行期间是否可以调节 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想这与您的其他帖子是相同的应用程序。

    如果您能关闭一个发布、而我们能够处理的话、我将不胜感激

    具有一致性。

    我认为由于反馈电容差、精度  

    架构是独一无二的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这是另一个部分。 此论坛经过专门设置、因此每个问题都是关于特定器件的。 我在创建帖子时需要输入器件型号。  

    此问题与 LM25184有关。 另一个问题与 LM25017有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我 认为由于反馈电容差、精度  

    架构是独一无二的。  与采用 Fly-Buck 的 LM25017相结合、

    受限制很松散的约束。

    谢谢