This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100电池特性

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303798/bq35100-bq35100-battery-characterization

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

我们需要在系统中使用 BQ35100 (EOS 模式)来监测 LTC、即 FANSO ER18505M。

该电池当前未表征、因此我无法在 Chem-ID 列表中选择它。

我从其他论坛主题帖中得知、正确的 Chem-ID 至关重要、主要用于 SOH 测量。 但是您能告诉我、如果我们使用了"类似化合物 ID "、那么期望会是什么?

此外、我想知道是什么使电池彼此相似。 要比较哪些参数? 尺寸、容量、最大负载电流?

更有趣的问题:

TI 确定新电池类型的要求是什么?

特征评定大约需要多长时间?

成本如何?

感谢您的回答!

此致

加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    您不能将其他类似电芯的化学 ID 用于原电池、我们没有适用于原电池的 GPCCHEM。

    如 TRM 中所述、即使使用化学 ID、处于 EOS 模式期间的 SOH 也可能不可靠。

    您可以使用应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal7生成自己的 Ra 表

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的回答。

    因此、对于该"主特征评定"、不需要配置任何化学 ID、这是正确的吗?

    关于细胞的生产分布,你建议的细胞数量要充化?

    此致

    加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    正确、您基本上可以生成自己的 Ra 表并将其编程到电量监测计、从而将电阻与 SOH %相关联。

    测试的电池越多、您对结果的可信度就越高。 从3开始、如果使用1或2时出现问题、可能是最佳选择。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    好的、再次感谢您的快速帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在此处阅读该主题:

    e2e.ti.com/.../bq35100-bq35100-battery-characterization

    在本主题中、TI__Guru 指出、在 EOS 模式下、根本不需要正确的 Chem-ID -可以使用默认的 Chem-ID。

    现在我很困惑。 您能告诉我需要的化合物 ID 具体是什么吗?

    更多背景知识:

    在我们的应用中、我们需要一种方法来估算电池何时被认为是空的。 在最简单的情况下、可以使用 SOH 百分比来实现、但这需要完全匹配的 Chem-ID。

    它也可以是一个警报、足够早地生成、系统可以对它做出反应->在正常运行情况下、大约在 EOS 之前2周。

    据我所知、警报方法(基本上是 EOS 模式目标)不需要任何电池特性或准确的化学 ID。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    是的、正确、Onyx 仅指不需要特定化学 ID 或 Ra 表更新的警报。 您只需根据我之前链接的应用手册中的示例设置电阻滤波器。

    如果要尝试获取 SOH 百分比数据、则需要手动生成 Ra 表、或使用化学 ID 与您正在使用的单元格的精确匹配。 但是、如上所述、EOS 模式下的 SOH %可能不可靠、直到 Ra 开始增加且接近放电结束时为止。

    此致、

    怀亚特·凯勒