This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:控制和控制状态

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308728/bq27542evm-control-and-control-status

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:bq27541BQSTUDIObq27541-G1

大家好、团队成员:

在 bq27541中、 控制状态和控制状态之间有什么区别?  我发现它们的值并不总是相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 RATE? 下面是一个解释,但我不了解它是如何工作的。 有时候,它有一个11308 mA 值,我不知道它是如何产生的。 那么、您能告诉我它是如何工作的还是算法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 测量仪表 为 bq27541g1 但 BQstudio 有时会显示 bq27545g1 如下图所示。 bqstudio 如何识别芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
     控制状态和控制状态之间有何区别?

    正在从0x00和0x01的相同地址读取控制状态和控制状态。 您能告诉我发生这种情况的频率是多少以及发生在哪种情况下?

    什么是价格?

    AT Rate 命令用于 Impedance Track 算法使用的恒流建模选项之一、其中监测计将以输入的特定速率放电。 如果您正在寻找有关如何实现 Impedance Track 算法的更多资源、我可以提供它们。

    我使用的 测量仪表 为 bq27541g1 但 BQstudio 有时会显示 bq27545g1 [/报价]

    这可能会成为问题、您能否告诉我从以下命令中读取的内容?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony

    感谢您的快速响应和详细回答。

    1. 控制和控制状态有 在1微秒内实现数倍差异  电池已加载到 具有 射频模块的设备上。

    2.速率和全速功能有时会显示 一个非常大的 值,例如, 11308mA 和11308mA

    3.正常情况下,命令发出,Bqstudio 显示如下:

    但我没有得到 这些 command.beacuse 的反馈的异常记录,它是非常偶尔发生的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    1、我的道歉,我最后的答复不清楚。 Control Status 包含在 Control 中、如下所示。 这两个值通常是不同的。  

    2.您能告诉我更多关于 Load Mode 和 Load Select 的值是什么吗?

    3.您会看到电量监测计被读取为 bq27545、这是很奇怪的。 读取的器件类型为0x0541、它与正在读取的 bq27541直接相关。 如果它被读取为 bq27545、您能否再次读取并发送该器件类型?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的评分 我已经说完了。

    1.我想分析一下 控制的含义,控制状态和标志的表示。 你会给我一些 指南或帮助解析精度吗?。一些日志数据是如下:

    这是日志数据和 gg.csv file.e2e.ti.com/.../S23164000170_2800_20231211_29002D00_1.xlsxe2e.ti.com/.../0000ga_2D00_yuanshi.gg.csv

     

    您是否会提供一个 名为 bq27541g1技术参考的文件? 可能有点问题、我无法从 TI.com.I 获取、wana 从文件中获取有关 bq27541g1的更多信息。  

    2. LODE MODE=1、LOAD SELECT=1。

    3、 我今天再次重现了这个问题。 下图包含此内容。

    如果我发送重置命令并重新连接 BQstudio、它将正常显示

    bq27541和 bq27545之间是否有关系? 或者 Bqstudio 是否会错误地识别该器件、然后 打开不匹配的 bqz 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、什么是最大值? bq27541g1的 FCC 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 bq27541g1的2_24固件写入 bq27545g1的器件中。IC 是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件是 bq27541-G1数据表、其中也可以在以下文档中找到技术参考手册信息:

    e2e.ti.com/.../slusal6-_2800_1_2900_.pdf

    关于解析不同的数据类别、可以通过将值转换为二进制并检查寄存器值来完成这些任务、例如下面的 Control_Status 寄存器:

    2. 明白,我不认为 AtRate()对该设置有直接的影响。

    3. bq27545和 bq27541属于同一系列器件、但不应该发生这种情况。 如果这成为问题、可以删除 bq27545的.bqz 文件。

    4. FCC 是电量计根据 Impedance Track 算法进行的测量计算得出的值、因此最大值基于该计算值以及所连接的电池。

    5.我不相信 IC 在这之后会正常工作。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我想知道控制状态和控制状态之间的区别是什么。  另外我想要对控件进行分析、但技术文档没有提到 控件的状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一个有关控制的状态指示吗? 我不知道控制返回的数字意味着什么、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我做一个实验。 首先、我删除0541_2_24-bq27541g1。

    然后按下图操作:

    1.

    2.

    3.

    4.

    我们在左侧找到 bq27545的 bqstudio 显示器件版本。 但在右下角窗口中、显示的是 bq27541的器件版本。

    相反情况下、 我删除了0541_2_24-bq27541g1。

    结果 如下图所示:

    所有 bqz 文件

    我想 bqStudio 软件中有一个小错误会导致它无法识别器件版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对控制所代表的值的不值感到困惑。 我需要你的帮助。  提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现电流为负值、这表示电池正在放电。 但在标志中、DSG 未设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 bq27541和 bq27545之间的差异、这是个奇怪的问题、由于同一系列中使用了相同的固件版本号、可能会导致这些问题。 如果问题引起、我们可以进一步研究它。

    Control()值是列出的控制命令中发送的最后一个,并存储在该寄存器中的每个样本中。 例如当 Control()为0x000B 时,Control Status 是通过 Control 发送的最后一条命令。 0xFA0F 可能是该命令的默认值、我们可以详细研究这一点以进行确认。

    关于负电流、您能否确认测量仪表实际上正在进行该测量?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细、互不相同的 回复

    我见过这些值的控制,例如,0,224,0545,0541,000D,000b,F9E5,FA26,FA0F,0000</s>5054 1000

    0224可能是固件版本,000b 可能是控制状态,0545或0541可能是设备类型。

    但我不知道 FA26,FA0F 和000d 是  什么意思,我想知道是什么命令发送控制返回它们(FA26,FA0F  和 000D)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电量监测计开启"自动刷新"时,固件版本、设备类型以及在 Control()中检查和表示的其他值是自然的。 自动刷新的主要目的是不断检查电量监测计和 bqStudio 之间的连接、从而避免发生损坏。 如果关闭 Auto-Refresh,您应该会看到 Control()值随着通过 Control()发送的最后一条命令而停止变化。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺