This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:回读数据与设置不匹配

Guru**** 2519530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309521/bq76952evm-data-read-back-does-not-match-settings

器件型号:BQ76952EVM

从下面的底线可以看出、PF_EN 为真、FET_EN 为假。 我已验证 Settings:Manufacturing:Mfg. 状态初始化为0x0010、因此这两个位都是错误的。 我甚至再次写入该字节、但没有任何效果。

我将1.3.124构建1版本与 EVM 一起使用。

有什么想法、为什么我无法在睡眠模式下开启 FET?

e2e.ti.com/.../Deepcore-Battery-Settings_2D00_8.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    答有几个后续问题:  

    在下面、 Settings:Manufacturing:Mfg = 0x10表示器件已配置为"FET 测试模式"、因此仅由 FET 测试子命令或使用 CFETOFF/DFETOFF 引脚控制。   

    user6162672 说:
    设置:制造:Mfg. 状态初始化为0x0010[/报价]

    您如何尝试启用 FET?  

    此外、0x0010与上面的屏幕截图或 gg.csv 文件不匹配。 如果您说、即使再次写入该字节也没有效果、您指的是哪个字节? 器件是否为 NACK?  

    此外、如果您能够正确地按照 EVM 用户指南第2.2节 https://www.ti.com/lit/ug/sluuc33a/sluuc33a.pdf 中的快速入门说明进行操作、应确保正确配置 EVM 上的所有内容、以便启用 FET。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的文档 Settings:Manufacturing:Mfg = 0x10表示器件配置为忽略测试命令。 这不正确吗?

    4    FET_EN 0      该位启用或禁用 FET 测试模式。 在 FET 测试模式下、FET 状态由 FET 测试子命令控制。 这通常用于
    来测试 FET 电路。 请注意、在 FET 测试模式下、安全检查仍可能强制 FET 关断(或为了体二极管保护而导通)。
    禁用0 =正常 FET 控制。 FET 测试模式已启用。 除非 FET 测试子命令指示器件开启 FET、否则器件不会开启 FET。
    启用1 =正常 FET 控制。 FET 测试模式已禁用。 器件将忽略 FET 测试子命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、评估板停止通信、因为我没有启用这两个稳压器。 在评估板上需要它们。