This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510EVM:器件已停产、我正在考虑多个替代产品

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27426, BQ27Z558, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309048/bq27510evm-part-is-obsolete-and-i-am-looking-at-several-replacements

器件型号:BQ27510EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27426、BQ27510、 BQ27Z558、BQ27427 GPCCHEM

首先是否有最小更改选项?

如果不是这样的话、有一个简单的方法将此芯片的特性与以下内容相比较:

BQ27Z588

BQ27441DRZE

BQ27426

谢谢!

/克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    您能详细介绍一下您在寻找什么以及使用的电池类型吗? 这样我们就可以更好地了解要推荐的电量监测计。

    首先、bq27510具有外部感应电阻器、外部热敏电阻、SON 封装、可使用任何 ChemID 进行编程。

    bq27z558 -高侧和低侧感测电阻、内部和外部温度感测、DSBGA 封装、可使用任何 ChemID 进行编程。

    bq27441 -外部感应电阻器、内部温度感应、VSON 封装(最类似于 SON)、仅可使用预编程的 ChemID。

    bq27426 -外部感应电阻器、内部和外部温度感应、YZF 封装、仅可使用3种预编程的 ChemID。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个锂离子电池、该电量监测计将与器件一起使用、而不是与电池组一起使用。  电池组在我们的系统中是可拆卸的。

    小封装将是一个优势。  我们愿意切换到高侧电流检测模式。  如果传感器位于内部、那么我们将使用单独的差分放大器来测量高速电流数据、该数据将是内部电 阻器的两倍。  有任何相关问题吗?

    我正在查看 BQ27427、但我不确定我们是否能够仅使用3个预编程的配置文件。  我想详细了解如何利用化学数据创建 SOC 查找表。   

    如果我们需要 BQ27510等完全可编程功能集、BQ27532是我的最佳选择吗?

    在 BQ27427和 BQ27532上继续提供的预计时间是多久?  

    目前正在为27532加载化学 ID 0116、这与 BQ27427化学物质 ID 1202中可用的接近程度。

    新罕布什尔州是否有人可以与我坐下来提供一些直接帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    感谢您的澄清。

    关于预编程配置文件、我们提供的 GPCCHEM 工具可与您打算用于应用的电池匹配、并且可以在我们的数据库中最接近的适用 ChemID 进行测量。 有关这方面的更多信息可在下面找到:

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    如果可能、您能否确认贵公司是否有指定的 TI 技术销售代表? 如果没有、请告诉我、我可以与新罕布什尔地区的某个人联系、他们可以提供有关这些问题的见解。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不相信在询问没有发现任何人后、我们会有一个专门的销售代表。

    GPCCHEM 工具似乎是一种将电池转换为 CHEMID 的可能方法、但它需要对电池进行性能评测、当然电池、特定电池等的寿命存在变化。   

    我需要的是一种方法来了解 CHEMID 的功能、并能够将我们多年来一直使用的功能与 BQ27427部分的限制进行比较、该部分仅支持(1) CHEMID (1202)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    是的、GPCCHEM 工具的主要目的是为您在应用中寻找的电池找到可行的 ChemID。 但是、与许多不同的 ChemID 配置文件相比、GPCCHEM 工具还会生成输入电芯的最大 DOD 误差百分比。 这是一个非常有用的工具、因为它会告诉您是否需要使用闪存电量计来对更准确的 ChemID 进行编程、或者预编程的 ChemID 中是否有选项以及可以使用哪些 ChemID。

    ChemID 的目的是以图形化方式比较电量监测期间进行的 OCV 测量值。 ChemID 通常在将电池插入应用中时(通常是新的)获取、在测量仪表进行 OCV 测量时进行测量、从而允许监测仪预测和学习电池的化学电容和电阻。 因此、监测计可以准确测量运行状况、充电状态和电池的其他参数。

    附件是电池电量监测算法比较文件。 在第6节中、提供了有关 Impedance Track 算法的更多信息:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaar3 

    本文档简介中还提供了有关 ChemID 的更多信息:

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一些未得到解答的问题:

    • 是否有本地 AFE 可以停下来参加一对一会议以加快通信速度。  感谢安东尼的帮助,但我们正在寻找一个路径,并更新一个布局,这些事情都不可能发生,直到我们结束这些问题。
    • 在 BQ27427和 BQ27532上继续提供的预计时间是多久?  
      • 如果我们采用 BQ27532 (2016)进行设计、我们在2年内会回来吗?
    • 化合物 ID 116和1202之间的区别是什么?

    新问题:

    • BQ27427与或现有 bq27510之间的 ADC 区别是什么?  在当前设计中、由于电流脉冲持续时间较短、我们使用了一个滤波器。  BQ27427集成 A/D 是否准确、脉冲电流持续时间短?

    谢谢!

    /克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    我已联系您公司帐户下的指定 FAE、看看是否有当地代表区域、您可以就这些问题进行一对一会谈。 他们应该很快与您取得联系。

    关于 bq27427的预计继续供货时间、它是我们更新的器件之一、将在相当长的时间内推出。 附件是我们的产品生命周期页面和产品停产所需的必需品:

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html#:%7E:text=We%20have%20established%20clear%20guidelines,at%20least%2010%20years%2C%20and 

    ChemID 116和1202之间的差异是进行曲线测量的电池。 ChemID 数据库是一系列已在内部进行过分析的细胞的集合。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺