This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2574:有关 LM2574MX-ADJ/NOPB 的详细信息。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2574, LMR54406, TLVM13620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308255/lm2574-details-regarding-lm2574mx-adj-nopb

器件型号:LM2574
主题中讨论的其他器件: LMR54406TLVM13620

您好!

我无法在  LM2574数据表中找到内部切换器件详细信息。 什么是 MOSFET 器件型号及其相关详细信息(如 Rds (on)、Rth (...)。

请分享信息。

此致、

克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    由于它是单片解决方案、因此在规格中没有详细的 NPN 晶体管参数。 集成式 NPN 具有典型值为0.9V 的饱和电压@ 0.5A。  

    我们将建议对 LMR54406或 TLVM13620等旧器件使用推荐的类似转换器或模块解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认其中使用了"IXTA44P15TTRL" MOSFET 器件。 如果不是、请分享用于开关稳压器的器件以进行计算。  

    此致、

    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    内部开关是双极晶体管,您希望进行哪种计算? 它具有 wenbench 可以帮助您估算效率、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢确认。 我需要详细计算 IC 功率损耗、效率和热分析。 请分享这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    另外、什么是功率损耗计算的双极晶体管器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    正如我提到过的、它是单民族 器件、双极晶体管和控制是在一个裸片中制成的。 它不存在任何器件型号。 请使用 wenbench 进行效率仿真。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我将关闭这个问题,你可以总结任何其他问题,如果你有进一步的问题。  

    谢谢