This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:设计审查支持

Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310041/lm5157-q1-design-review-support

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

您好、TI 专家!

支持人员查看附件文件中包含以下规格的设计:

输入:6-20V

输出:23V- 0.2A 最大值=>栅极驱动器电源、这就是为什么我不选择升压而是反激式

原理图中的参数和元件器件型号。  

我期待收到您的反馈。 在此欢迎您提出任何建议。

团 PV

e2e.ti.com/.../FLYBACK_5F00_LM5157.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuong:

    感谢您使用 e2e 论坛并提供应用规格。

    从原理图文件来看、好像只是对功率级进行了建模、并且显著简化了 IC 周围的电路。 (转换器仅具有漏极、源极、FB 和 BP 引脚)
    是否可以共享包含所有 LM5157引脚连接的完整转换器原理图?
    这是审查开关频率、软启动/UVLO 实施、补偿等操作所必需的。

    我还收到了 您对未加密的 LM5157 PSpice 模型文件的请求。
    模型文件将很快通过另一个通信渠道转发给您。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    很抱歉我的错。 我上传了错误的文件。 新文件已重新启动。

    我也收到了您的 pspice 模型。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuong:

    感谢更新
    总的来说、原理图看起来很不错。
    引脚连接都正确、布局说明也良好。
    我可以指出的一点是、对于此应用、5uH 的电感相当小、这会导致更强的电流纹波、从而可能导致输出电压出现可见的电压纹波。
    系统应根据电流值完全稳定地运行、但如果观察到更大的 VOUT 纹波、则可以考虑添加更多输出电容。

    您可以使用我们的快速启动计算工具仔细检查所有这些值和补偿:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR508

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您提供宝贵的反馈。  

    我使用该工具检查补偿、如下图所示。

    我已收到您的模型并使用 LTspice 进行仿真(抱歉、我是 LTspice 粉丝)、但 SW 引脚中没有脉冲。 您可以看看吗? 我可以发送仿真文件。

    寻找您的评论。

    团 PV