This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2575HV:LM2575HVT-5.0/NOPB (Simple Switcher)电感器替代产品

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310365/lm2575hv-lm2575hvt-5-0-nopb-simple-switcher-inductor-alternative

器件型号:LM2575HV
主题中讨论的其他器件:LM2575

您好、团队成员:

只是想看看、对于器件型号 LM2575HVT-5.0/NOPB (Simple Switcher)、 AIE 415-0926、脉冲工程 PE-52627或 RL1952是被选中为设计的一部分的电感器。

我们在设计中采用了 RL1952、但此器件面临供应链问题。 您能否确认为何仅选择上述器件型号? 此外、我在电感器的数据表中看到、这些电感器是专为 National Instruments Simple Switcher 制造的、尤其适用于德州仪器。

您能否建议是否有任何其他替代  RL1952的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在该器件投放市场时、市场上并没有  

    可提供电感器。  现在、许多供应商提供的电感器

    与 LM2575配合使用。

    您可以寻找一个电感为330uH、额定电流至少为2A 且适合您电路板的电感器。

    任何供应商提供的符合这些要求的电感器都可以正常工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    您能向我们推荐可以信赖的任何供应商吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常、我们使用 Coilcraft 和 Wurth 等供应商或其他等效供应商。

    谢谢