This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:我能否在可调模式下使用以生成9.5V 电压轨

Guru**** 2390935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310986/lmr43610-can-i-use-in-adjustable-mode-to-make-a-9-5v-rail

器件型号:LMR43610

您好!

是否可以 在可调模式下使用 LMR43610MB3RPER 来生成9、5V 电压轨(来自13V 输入)、数据表在这方面有点模糊。  它表示"可调节"是可行的、但仅在器件型号表中显示4个器件。  第10.1.2节和第5节中的 Vout 选项指示可以:

VOUT 选项: 3:3.3V 固定/可调节

第9.2.2.1节、第9-6节和第5节使其看起来无法实现

与第5节一同阅读时、表6-1会有歧义。  第8.2节中的图让它看起来是无效的

请提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您可以在可调模式下使用该器件。  它会自动进入可调模式、

    FB 引脚上的电阻分压器时。  表9-6显示9V 输出的值;因此9.5V 可以。

    您可以选择接近10k 的 Rfbb 值、然后使用该公式计算 Rfbt = Rfbb*(Vout-1)

    您可以使用 Rfbb = 11k 且 Rfbt = 93.1k

    谢谢