This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:应用程序问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25672, BQ25672EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308006/bq25672-application-issues

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ25798

您好!

BQ25672能否固化内部的一些设置参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我们的专家将在假期休息。 他们会在他们返回时对你作出回应。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    如果固化、您的意思是在断电后充电器保留这些设置吗?  如果是、答案是否定的。  如果看门狗计时器到期或如果 VBUS 和 BAT 引脚电压在各自的 UVLO 电压之前下降、寄存器设置将恢复为默认值。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jeff、感谢您的反馈。

    还有如下其他问题:

    1. 如果未连接电池、输入正常供电、CE 引脚被拉低、那么此时 VSYS 的电压是多少?

    2.电阻设置对于充电温度范围、 是否有根据电池 NTC 参数计算电阻值的表格?

    3. 数据表8.3.6, 如何理解这一点:

       充电启用且 TS 引脚功能禁用时未移除电池或电池-

    4.  您有没有相关的 SDK 或软件示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    关于1、假设由于缺少热敏电阻、没有 TS 故障、BATREG 设置和 MINSYS 设置之间的 SYS 电压脉冲作为 BAT 电容器充电、终止、再充电、重复。

    关于2、没有表格、但附件是一个 Excel 电子表格、应该是 help.e2e.ti.com/.../3718.BQ2579X_5F00_TS_5F00_Calc.xlsx

    关于3,见上文我对1的答复。  无电池、无 TS 故障和充电使能、SYS 和 BAT 脉冲的情况下。

    关于4方面、可以访问下面的链接、了解该系列的 Linux 驱动程序。  该驱动程序只帮助进行 I2C 寄存器读取和写入。

    https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=commit;h=75997c21e9dfc0d54b7f774bfb37e6af796ff293

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于该器件由直流12V 适配器供电、因此没有使用 USB d+d-。 请告诉我如何处理没有 USB 的 d+d-引脚、然后如何处理无用的 QON 引脚、例如挂起?

    BQ25672是否存在任何其他温升数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shen:

    请参阅  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309080/bq25672-bq25672-application-parameter/4973635#4973635

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jeff、感谢您的反馈。

    关于1、 如果电池未连接且输入正常供电、并且 CE 引脚被拉低 、但 TS 引脚功能未被禁用,它是否与您的响应相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有如下其他问题:

    设置 VBAT_UVLOZ 鉴于2.4V 或2.6V 较低的2节电池条件、还有什么用处? 何时使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shen:

    如果未电池、通电、/CE=低电平并且由于缺少热敏电阻导致 TS 故障(即 TS 未被禁用)、V (SYS)不会脉冲。

    关于 VBAT_UVLO、报告欠压锁定、这意味着当 IC 没有足够高的电压使 I2C 正常工作、如果在仅电池模式下(无输入功率)、SDRV 无法开启 shipFET 时。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BQ25672EVM 配置文件未显示在
    充电器,请 下载。 BQZ 文件的链接,该文件来自 EVM 产品文件夹---- 否、我可以在哪里下载它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shen:

    您可以将 BQ25798 BQZ 文件用于 BQ25672。  BQZ 文件显示高达5A 的充电电流、但 BQ25672限制为3A。  此外、BQ25672没有类似 BQ25798的备用模式。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    ... BQ25798 BQZ 文件没有出现在
    是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、Jeff、

     BQ25672、当输入电流达到 ILIM (IINDPM)且 VBAT 远低于 VSYSMIN 时、VSYS 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shen:

    在 IINDPM 中、V (SYS)= V (BAT)、因为 BATFET 被完全接通以支持 SYS 上的负载。

    此致、

    杰夫