This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:电力输送和集线器集成

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309908/tps65988-power-delivery-and-hub-integration

器件型号:TPS65988

您好!

我正在从事一个项目、在这个项目中 、我使用 TPS65988 PD 芯片为平板电脑充电、并使用集线器 P/N:USB2517I-JZX-TR、平板电脑的 D+和 D-连接到集线器的上行端口。 当 PD 开始为平板电脑充电时、没有数据传输。 当我通过在 USB-C 连接器中使用5.1K 电阻器拉高 CC1和 CC2来禁用 PD 时、我可以与平板电脑之间发送数据或接收数据。 如果您告诉我如何解决此问题、我将不胜感激。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 TPS65988的自定义配置(即从 GUI 创建的配置)、或者您是否使用默认配置?

    此致、
    克里斯