This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:EN 和 VIN 之间需要电阻器?

Guru**** 2512845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309308/tps62843-resistor-needed-between-en-and-vin

器件型号:TPS62843

您好!

我想在 VIN 和 EN 之间是否需要一个电阻器、因为由 UVLO/热关断驱动的内部 FET 会在发生故障事件时直接将线路拉至 GND:

在 WEBENCH 所示的典型应用中、VIN 和 EN 短接、因此只要 VIN 高于 UVLO 阈值、该器件就会启用。 如果 VIN 和 EN 之间没有电阻器、如果通过 UVLO 或热关断启用 FET、就不会产生短路电流?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    感谢您与我们联系、

    您可以直接将 VIN 连接到 EN。

    内部500-kΩ 电阻器将 EN 引脚拉至 GND、并避免引脚悬空。 在 EN 引脚不能安全驱动至低电平的情况下、此操作可防止器件不受控制的启动。 当 EN 为低电平时、器件处于关断模式。 器件在 EN 设置为高电平的情况下打开。 一旦内部控制逻辑和基准电压被加电、下拉控制电路便会断开 EN 引脚上的下拉电阻。 EN 设置为低电平后、器件进入关断模式、下拉电阻器再次激活。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢您的回答! 但我认为我们在谈论彼此之间有点:-)

    当激活 UVLO/热关断的内部 FET 时、EN 引脚将通过 FET 下拉至 GND、因此如果 EN 直接连接到 VIN、EN 和 GND 之间存在低阻抗路径、VIN 和 GND 之间也存在低阻抗路径。 当激活 UVLO/热关断的内部 FET 时、如何实现不会流过短路电流? 如果激活了内部 FET、额外的内部下拉电阻器不会对 VIN -> EN -> GND 之间创建的低阻抗路径产生任何影响、对吧? 在 EN 引脚和"器件控制和逻辑...智能使能/UVLO/启动处理/热关断"块之间集成了一个额外的串联阻抗吗?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    内部500-kΩ 电阻器将 EN 引脚拉至 GND

    晶体管的漏极和点之间有一个500K Ω 的内部电阻器、如下所示。  

    我希望你现在明白。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    MOSFET 仅用于激活/停用 EN 引脚上的内部下拉电阻? 我认为、UVLO 或热关断可通过 FET 进行控制(在发生故障事件时将 EN 拉至低电平/GND 来禁用器件)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    FET 的作用类似于智能使能。 当 EN 被禁用时、 内部500-kΩ 电阻器将 EN 引脚拉至 GND。 当器件由于  UVLO 或热关断而禁用时、也会发生这种情况。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!