请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 我正在分析我们的定制 PCB 上报告的一些电池充电读数异常。 在某些情况下、当装置从0%充电时、BQ27421-G1A 似乎会在很长一段时间(>1小时)内报告相同的充电状态。 我已经看到、充电百分比低至5%、高至74%时会发生这种情况。 在一种情况下、通过短暂将器件置于关断模式、然后退出关断模式、我能够使充电状态跃升到100%。 在另一种情况下、我看到通过移除电池充电电流、然后重新施加电池充电电流、器件会突然上升到100%。
什么原因可能导致充电状态卡滞?