This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:UCC256402

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308939/ucc256402-ucc256402

器件型号:UCC256402

为什么 在 LL/SS 引脚给 我5V 的情况下、我注意 FB 上的0V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdellah:

    您能否详细说明您的问题并提供示意图、波形等? 正如您通过内部方框图可以看到的、FB 的电压将取决于 FB 引脚可提供的电流大小、而不应取决于 LL/SS 引脚电压。  

    如果您在 FB 引脚上没有电压、则可能是因为光耦合器处于开路状态、这意味着您的反馈环路设计不正确。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Jonathan、

    在 circuit.e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator-Rev5-_2800_version-1_2900_.xlsx 文件中包含了所有复合材料的重要内容 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Voici aussi les r é sultats obtenus sur l'spooler pour VCC 、RVCC dans img1、et FB、LL/SS dans l'image 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdellah:

    请将英文译文放在下方以供将来参考和搜索:

    "感谢您的回答、您会发现这个表格汇总了电路中使用的所有组件。 这里也是在示波器上获得的结果、例如 img1中的 VCC、RVCC 以及图2中的 FB、LL/SS。"

    为了阐明示波器捕捉、以下内容是否正确?

    图1

    • 紫色= VCC
    • 黄色= RVCC

    图2

    • 紫色= LL/SS
    • 黄色= FB

    请将所有 E2E 帖子保持为英语而不是法语。 TI 仅 提供英文和中文的 E2E 支持。 我们将很快提供答案。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdellah:

    请确保谐振回路满足最大增益要求。 您的设计中获得的最大增益不符合最大增益标准。

    修复容器参数后、请使用以下应用手册中提供的调试指南来调整控制器周围的元件。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaj7

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 就像您刚才提到的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdellah:

    这话具体是什么意思?

    是的,它 就像你提到的[/报价]

    此致

    马尼坎塔