This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24711:TPS24711中是否有特定设计用于保护浪涌测试?

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307046/tps24711-is-there-specific-design-in-tps24711-to-protect-surge-test

器件型号:TPS24711

团队成员

圣诞节快乐!

客户在需要通过6kV CM 浪涌测试的最新电信 PSU 中使用 TPS24711作为开关。 我们的器件性能良好并通过 测试。 客户的第二个来源是 SGM 的 SGM25711B、执行此测试时将损坏。

客户的终端客户想知道 TI 器件为什么能够承受浪涌测试、 我知道我们的质量比竞争对手要好。  还有一些其他原因。    

  • 器件中是否有任何用于浪涌测试的特定设计?
  • 在将我们的器件交付给客户之前、我们是否能够以相同的标准对其进行测试?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有回答您的问题。 抱歉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道谁可以给我答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下。 但是、您的问题对我来说毫无意义。