Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69, TPS7B81-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B69 主题中讨论的其他器件: TPS7B81-Q1
您好!
我们正在计划使用部件号 TPS7B6933,我们的电源电压为24V,负载约为100mA。
当我们计算结温时,它大约是445摄氏度,我在计算中做了什么错误吗? 或者该芯片不适合我的应用?
Vi =24V;Vo =3.3V;Io=0.1A
Pd = 0.1 *(24-3.3)= 2.07W;环境温度= 25°C
TJ = Ta +(Rja * Pd)= 25+(210*2.07)=445degc。
请引导我们