This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2622:LM2622中的高纹波

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61288, LM2623, LM2622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308831/lm2622-high-ripples-in-lm2622

器件型号:LM2622
主题中讨论的其他器件:LM2623、TPS61089、TPS61288

您好!  

我正在设计中使用 LM2623和 LM2622芯片进行升压。

我设计了它、因此我一次只能使用其中一个。  

我已经检查了两个、但是芯片有一些小问题。  

我将这两者的方案连接到一起、  

LM2622 -

 

输入电压来自 R227、为3.9v。  

输出电压编程为12V。  

测得的电压位于 R225焊盘(该电阻器会断开以防止出现问题)。

在输出上连接了400mA 的数字负载。  

我得到800mV 的纹波-

  

您能否验证我的原理图并告诉我为什么电流消耗如此之低、纹波如此之高? 芯片假设支持1.2A。

LM2623 -  

输入是相同的。 3.9V. 输出在 R228上测量。 输出负载为370mA  

并得到这些1V 纹波-  

我想请您验证我的原理图、并可能帮助我解决以上问题  

谢谢!  

迈克尔  

PS。 我刚刚看到照片不是很清楚。 我想随附一份 pdf 及原理图、以便于您参考。

我无法在此处附加 pdf。 如果您想要 pdf、我会给您发送 pdf 邮件  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 迈克尔  

    我想您可能会在"LM2622"和"LM2623"中有一个拼写错误。 第一个原理图和波形是 LM2623、第二个是 LM2622、对吧?

    对于 LM2622、

    • 370mA 是连续负载还是脉冲负载? LM2622在3.9V 至12V 的电压范围内工作时无法输出370mA (不保证)。 因为其最小电流限制仅为1A。 在计算保证的最小最大输出电流时、请始终使用最小电流限制、而不是典型电流限制。
    •  C128和 R233的补偿元件是不合适的。 建议值为24kΩ 和2.2nF。
    • 您还可以帮助测量 SW 电压、电感器电流和 Vin 以及 Vout 吗?
    • 让我们进一步查看收集到的更多信息。

    对于 LM2623、

    • 原理图足够清晰、但波形图片太小且模糊。 请提供一个清晰的图片、与另一个波形类似。
    • 还 需要帮助测量 SW 电压、电感器电流和 Vin 以及 Vout。
    • 最好放大直流输出电压稳定但纹波较大的部件的图片。

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、感谢您的快速回复。  

    让我们首先解决 LM2622问题、然后继续讨论 LM2623。  

    我已根据您的建议更改了 R233和 C180 (24k Ω 和2.2nF)

    这是我根据您的要求为 LM2622拍摄的示波器图。 我无法测量电感器上的电流。  

    黄色- Vin  

    绿色- SW 引脚(引脚5)

    棕色- FB 引脚  

    蓝色-输出电压  

    空载-  

    1.1A 负载-  

    我还根据负载添加了电压降:  

    从"No Load"、500mA、600mA、700mA 开始。 高达1.1A  

    谢谢、Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 LM2623添加一些数据-  

    电压降级-  

    在  无负载、500mA、600mA、700mA……条件下测得 1.1a -  

    为什么电压会大幅下降?  

    示波器图片-(黄色-输入电压、绿色-开关、棕色- FB、蓝色-输出电压)

    空载-  

    1.1A 负载-  

    其他问题-

    1.我试图在输出和输入端添加钽电容器而不是陶瓷电容器。 我应该看到任何不同吗? 或陶瓷应该足够好?  

    2.是否要查看 PCB 的布局?  

    谢谢!  

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

    通常我们以这样的方式测量电感:提起电感器的一侧、然后在电感器和 EVM 的焊盘之间连接一根导线。 以下是一个示例。   

    在一些图片中、一起显示了多个波形(太阳作为 SW 电压)。  您可以尝试立即放大和取消放大、然后只剩下一个波形、图片将更干净、更正常。

    返回到 LM2622的器件

    • 在3.9V 至12V 电压范围内工作时、最大 Iout 约为150mA。 因此、如果负载电流为500mA 或更大、则 Vout 无法保持在12V 的稳定电压内。 我在下图中没有看到异常行为。  
    • 当没有负载时、Vout 现在是稳定的、对吧?
    • 请勿为 LM2622添加1.1A 的重负载。 所需的最大输出电流是多少? 我认为我们需要选择其他具有更大电流限值的升压转换器。

    对于 LM2623、这与在3.9V 至12V 电压范围内工作时的最大 Iout 约为430mA 类似。 Iout 越大、Vout 就越低。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雷

    1.我在数据表中哪里可以找到 LM2622在  最大输出电压为12V 时的信息、大概是150mA?

    2. 在数据表中我可以找到 LM2623在 最大输出电压为12V 时的信息、该信息约为430mA?

    请在数据表上为我提供指导、这样我以后就不会犯错了  

    3.在我的解决方案中,我需要为 需要 800mA 持续2秒的连续电磁阀提供12V 电压。  我可以 在 IC  LM2622 或 LM2623上进行一些更改吗 ? 我更愿意遵从它、因为我 完成了布局并具有 PCB  

    4.如果 LM2623 和 LM2622不 适合我的解决方案(解决方案12V 到连续 800mA)。 您能否建议可以为 12V/12V 800mA 供电的引脚对引脚解决方案 ?

    非常感谢您的支持!! 和快速响应

    迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

    不用客气。

    很抱歉、我之前的计算中有一个小错误。 在3.9V 至12V 的范围内工作时估计的最大 Iout 更正如下:

    LM2622:210mA。

    LM2623A:520mA。

    以下是进行估算的方法、以 LM2622为例:

    ***






     





     

    ** 投入 输入电压= 3.9 输出电压= 12 L = 10/1000000 f = 600000 效率= 0.85 CURRENT_LIMIT = 1 * ***** 产出 D = 1-效率*VIN/输出电压 DT = D/f IL_RIPPLE = VIN/L*DT I_IN_max = CURRENT_LIMT-IL_RIPPLE/2 I_OUT_max = I_IN_max*VIN*效率/Vout * 输入值来自工作条件和数据表。 让我们再次回到您的应用。 由于最大 Iout 和所需 Iout 之间的间隙很大、并且期间的负载较长(~2s)、为了使800mA 负载到来期间 Vout 仍足够高(大于 Vin)、需要非常大的 Cout 和大约200mF 的电容。 可以接受吗? 如果没有、让我们看看 P2P 解决方案明天是否可用。 BTW、您能向我发送详细的负载(Iout)配置文件吗? 如在800mA 的2s 持续时间之后、空载或小负载的时间是多长时间? 此致 雷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回复。  

    我希望为我的项目提供一个临时的解决方案、直到我将其更改为更大的步骤。  

    如果我在以下原理图中将 R225和 R228更改为二极管-  

    e2e.ti.com/.../12VDC-_2800_1_2900_.pdf

    我是否能够在输出上获得730mA (对两个电流求和)?  

    谢谢!  

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    1. LM2623的计算方法是什么? 我认为它们略有不同。  

    2.是否可以改变电感来增加最大输出电流? 100uH 而不是10uH 可以将我的电流增加50mA  

    3.大电容对我的项目来说不是一个好的解决方案,因为我使用电磁阀。 我们有时每10ms 切换一次电压、   

    感谢您的答复。

    迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

    我是否能够在输出上获得730mA (对两个电流求和)?  [/报价]

    不建议采用这种解决方案。 通常、总输出电流将小于该总和。 由于概率很高、只有一个器件在特定时刻工作。

    1. LM2623的计算方法是什么? 我认为它们略有不同。  [/报价]

    您可以使用以下提示

    ***






     

     

    ** 投入 输入电压= 3.9 输出电压= 12 L = 4.7/1000000 F = 950000 效率= 0.85 CURRENT_LIMIT = 2.2 * 输出公式是相同的。
    2. 是否可以通过改变电感来增加最大输出电流? 100uH 而不是10uH 可以通过50mA 增加我的电流[/报价] 最大输出电流与所需 Iout 之间的间隙很大、因此通过增加电感来增加 Iout 是无效的。 此致 雷
    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 您非常乐于助人  

    我能够减小500mA 临时电流限制。  

    我尝试使用500mA 加载 LM2623、结果下降至10.2v。

    我想问几个最后的问题-  

    1.您知道如何改进我的设计以在500mA 工作吗? 可能更改电感吗?  

    2.您知道用1A 从3.7-3.9v 升至12v 的良好解决方案吗?  

    非常感谢您的观看。  

    迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

    增大电感会使最大 Iout 变得更大一些。 由于您已经在500mA 产生了工作电流、现在间隙不大、您可以尝试将电感器设置为10uH。

    TPS61288或 TPS61089等器件可以通过1A 电流从3.7-3.9v 升压到12v。 封装和尺寸适合您吗?

    此致