This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065C:询问输入浪涌

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310677/tps2065c-inquire-for-input-surge

器件型号:TPS2065C

大家好、TI 支持团队

我已收到 TPS2065CDBVR 的输入浪涌请求。

从客户处收到缺陷分析后、有缺陷的产品是无输出的症状。

我们收到了有关输入浪涌的调查。 请参阅以下内容。

经证实 Vin 发生了高浪涌。 (开启)

VIN=5V、浪涌电压=65V~85V、时序=小于1us

我附加下面的波形。

是否可能由于连接的波形极短的定时浪涌而出现缺陷?

请确认。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    从数据表可知、最大输入电压为6V。根据您的说明、浪涌输入电压可能会导致器件损坏。