This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:关于回顾

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308686/lmg2100r044-about-review

器件型号:LMG2100R044

您好!

我想使用 LMG2100R044作为 BLDC 电机相位逆变器。 请查看 A 相原理图。 如果您有任何建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    由于 AGND 和 PGND 电气短路、因此在电流检测中会出现问题。
    电机相电流也将与 AGND 共享、因此此路径中不能有电流检测电阻器。
    如果相位路径上的电流检测电阻适合应用、则可能必须考虑移动相位路径上的电流检测电阻。

    谢谢。此致、

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 AGND 中添加了0欧姆电阻器,您可以检查吗? 它是否适用于低侧电流测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Alikaan:

    请提供应用的最大电压和电机峰值相电流。
    您打算使用什么开关频率?

    谢谢。此致、

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压为24VDC、电机相电流为5A RMS

    开关频率为16kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    原理图在我看来很好、但我建议在 VIN 和 PGND 节点之间添加一个可选电容器、以缓解任何噪声问题。

    我正在与我的团队一起对其进行审核。 我会相应地向您提供反馈。

    谢谢。此致、

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:
    请在 VIN 和 PGND 之间连接电容器 C80、并在 VIN 和 PGND 之间再放置4个100nF 电容器并联到 C80。
    此外、电容 C151将以 PGND 节点为基准、而不是以 GND 为基准。

    谢谢。此致、
    鲁基卡